This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:ISOM8710 输入侧最大反向电流漏电流值。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1619946/isom8710-isom8710-input-side-maximum-reverse-current-leakage-value

器件型号: ISOM8710

尊敬的论坛成员。

从数据表 SLLSFO4C 表 7.1 可以看到最大输入反向电压为 5V。
从数据表 SLLSFO4C 表 7.9 可以看出、最大输入反向电流为 10uA。
我们有一种实现方案、将使用恒定电流二极管和串联二极管驱动 ISOM8710 的输入(二极管用于保护 CCD 免受反极性的影响,其他二极管)。


然而、由于上述规格、这意味着串联二极管在绝对最坏情况下的反向漏电流必须小于 10uA(在整个温度,电压和工艺变化范围内)
来保护 ISOM8710 输入电路?
另外、我们还可以在 ISOM8710 输入的引脚 1 和 2 之间并联一个附加的超低泄漏二极管。
但遗憾的是、这将向 BOM 中添加另一器件。
简而言之、我们是否正确解读了有关输入反向电流的数据表规格?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您联系我们。 在我们开始之前、请注意、在线提供了数据表的更新版本: SLLSFO4 D.

    输入反向电压 (VR) 是绝对最大规格、不能违反相关规定。 VR 规格表明、如果反向电压超过 5V、ISOM811x 可能会损坏。  

    输入反向电流 (IR) 是一种电气规格、因此是性能指标。  在给定的测试条件 (VR = 5V、TA = 25 ºC) 下、IR 不会超过 10uA 的反向电流。 对于低于 VR=5V 的电压、不会在反向方向传递额外的电流(10uA 除外)。  

    只要引脚 1 和 2 的反向电压不超过 5V、就不需要额外的保护。  

    此致、
    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    非常感谢您的详细答复。
    这对我们帮助很大。

    此致

    Ben