This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:关于 EN 引脚内部下拉

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1618757/ucc12050-regarding-en-pin-internal-pull-down

器件型号: UCC12050

您好的团队、

我们的客户对 UCC12050 进行了评估、并观察到几款器件上的 EN 引脚电压较低

通过 18k Ω 电阻器为 EN 引脚提供 5V 电压时。

在 3/30 主板上发现此问题。 这似乎是由内部电阻器或保护二极管故障引起的。

您能否提供以下信息?

  1. 内部下拉电阻的值是多少? 在数据表中、7.3.1 启用和禁用中对此进行了说明。 但是、我找不到详细值。
  2. EN 引脚上似乎有正负侧的保护二极管。 我的理解是否正确?
  3. 此设备上是否有类似此问题的案例信息?

请您对上述内容发表意见吗?

此致、

 

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、

    感谢您的提问、我会仔细研究一下、然后由星期三回复您。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、

    内部下拉电阻的值是多少? 在数据表中、7.3.1 启用和禁用中对此进行了说明。 但是、我找不到详细信息值。

    下拉电阻器的内部值 通常为 500k Ω。 这可以在数据表中通过对第 6.9 节 电气特性中的值使用欧姆定律来确定。

    正负侧的 EN 引脚上似乎都有保护二极管。 我的理解是否正确?

    ENA 引脚上可能存在 ESD 保护二极管、但这些二极管不太可能导致该问题。

    此设备上是否有任何与此问题类似的问题信息?

    我过去从未见过客户有此问题。

    以下是我对调试步骤的建议:

    1. 测量电阻器两侧的电压、以确保导通
    2. 移除电阻器并测量通过 ENA 引脚的电流、并将 5V 电压直接施加到该引脚上
    3. 使用新器件和同一器件在已知良好的电路板上进行 ABA 测试

    请让我知道调查结果是什么。 还请捕获 ENA、VIN 和 VOUT 的波形。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter-San:

    感谢您的答复。

    我将要求客户确认故障器件和正常工作器件上的 EN 电流、EN、VINP 和 VISO 引脚波形。

    关于 EN 内部电阻器、根据我的理解、当典型值为 500KOhm 且 VINP=5V 时、IEN 计算出的典型值为 10uA。
    不过、在数据表中、IEN_TYP 5uA、  计算内部电阻值时是否应考虑其他一些因素?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、

    感谢您的纠正。 您是对的、我应该说它通常为 1M Ω、但可以低至 500k Ω。

    此致、

    Carter