This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:CISPR 32

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1620514/isow1412-cispr-32

器件型号: ISOW1412

您好的团队、

由于 ISOW1412DFMR 和 ISOW1412BDFMR 据称符合 CISPR32 标准、能否请分享 1GHz 至 6GHz 范围、3.3V 输入和 3.3V 输出的辐射发射测试结果? 我找不到任何东西。

 

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    感谢您的联系。

    我们无法公开分享这些数据,但我们知道这一点 — ISOW1412 在 1GHz 至 6GHz 范围内没有任何频率分量、并表现出本底噪声行为。

    此致
    Varun