This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:SN6507:通过 3.3V PIC 启用 EN/UVLO 的理想方法 (VCC = 12–21V)

Guru**** 2813625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1619250/sn6507-q1-sn6507-best-way-to-enable-en-uvlo-from-a-3-3v-pic-vcc-12-21v

器件型号: SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507

尊敬的 TI E2E 团队:

对于 SN6507 (VCC = 12–21V)、从 3.3V PIC GPIO 驱动 EN/UVLO 引脚的最佳/建议方法是什么?这样、它对于任何上电序列(例如,在 VCC 不存在时为 PIC 上电)都是安全的、并且不违反 EN/UVLO 引脚限制?

谢谢、
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的联系。 您可以从 3.3V PIC GPIO 驱动 EN/UVLO 引脚。 当 EN 为高电平且 Vcc 不存在时会出现问题、它可能会损坏内部 ESD 二极管。 为避免您需要在 EN 引脚和 3.3V PIC GPIO 引脚之间使用串联电阻器。  

    谢谢、

    Prateek