This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762DWEVM:电流限制

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762DWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1622810/iso7762dwevm-current-limits

器件型号: ISO7762DWEVM

您好:

ISO7762DWEVM 的输出高电流限值和低电流限值是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    感谢您的联系。  

    EVM 本身不具有这些等级。 ISO7762DWR 器件具有数据表中所述的这些规格: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso7762.pdf

    输出电流条件可以在建议运行条件下找到、如下所示:

    此致、
    Aaditya.