This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:对 ISOW1412DFMR 的澄清

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1622718/isow1412-clarification-on-isow1412dfmr

器件型号: ISOW1412

您好的团队、

我们来自 LTTS.We 目前正在从事工业模块项目。在旧模块上,我们使用 ISO3086TDWR 但它有独立的变压器和 LDO。为了简化设计,我们将进入 ISOW1412DFMR。因此,我们需要明确我们是否可以使用此 RS485 而不是旧的 RS485。

谢谢、
Dinesh。

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:  

    感谢您的背景!  

    ISOW1412DFMR 将是合适的器件 RS485、可用于传输。 转换决策可以归结为信令速率。  ISO3086TDWR 是一款全双工收发器、支持 20Mbps、而 ISOW 1432 (也是全双工)最高支持 12 Mbps

    12Mbps 是否可以满足您当前的解决方案要求?  

    此致、
    Andrew