This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:是否有任何符合的噪声标准?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1619327/isom8110-are-there-any-noise-standards-that-it-meets

器件型号: ISOM8110

尊敬的专家:

我的客户对 ISOM8110 感兴趣、因此有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

数据表指出它是使用 OOK 进行调制的。
它是否符合 EMC 标准?
我们是否可以假设杭州恒生科技有限公司也符合 ISO11452-2 标准?

是否满足任何其他噪声标准?

(以前,使用 OOK 隔离器件的 ADI 产品无法满足 GHz 频段的辐射场强标准。)

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请给我们更多的时间来审核和回复。

    您是否需要考虑任何特定的 EMC 测试? 您可以列出测试限制吗?

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:  

    感谢您的耐心。 我们测试了一些噪声标准。  

    ISO11452-2 通过 100V/m 我们还通过了 CISPR 32(B 类)标准。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复。

    我知道 ISOM811x 通过了 ISO11452-2 和 CISPR 32(B 类)测试。

    [引述 userid=“525953" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1619327/isom8110-are-there-any-noise-standards-that-it-meets/6245780 ]ISO11452-2 通过 100V/m.

    这是否意味着 4 秒清除?  

    频率范围是多少? (哪个级别被清除 F1 到 F4?)

    您能告诉我吗?  

    当您提供时、我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    客户还有一个问题。

    请告知您。

    [报价 userid=“525953" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1619327/isom8110-are-there-any-noise-standards-that-it-meets/6245780 ]我们还通过了 CISPR 32(B 类)

    请告诉我们。

    数据是否已确认 EVM?

    如果可能、您能否提供有关频率和噪声的数据?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、

    对于  ISO11452-2:  

    • 这是否意味着 4 秒清除?  频率范围是多少? (哪个级别被清除 F1 到 F4?)

      • ISOM811x 仅在 F1 和 F2 处进行了测试;两者都在 4 级范围内

    对于  CISPR 32(B 类):

    • 是、 在 EVM 上进行了 CISPR 32(B 类)测试
    • 请查看下面的发射图

    如果您还有其他问题、请告诉我!

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复和提供的信息。

    我知道 EMI 数据是通过 EVM 测量的。

    这些数据对客户和我们都很有用。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我有请求。

    该数据对客户和我们非常有用。

    我和我的老板谈过,他有同样的意见。

    是否有计划记录?

    我认为最好让每个人都能看到这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、  

    感谢您的反馈。 我们在线提供了 ISOW 系列和其他一些器件的发射数据。 但是、ISOM8xxx 系列是较新的器件、我们目前没有在 TI.com 上发布此数据的计划。 我会用这一点来表示应用手册的想法。  

    如有其他问题、请再次发帖。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复。

    我知道目前没有计划发布作为文档。

    然而、一些客户会担心 OOK 调制产生的噪声。

    此时、包含 EMI 性能图的应用手册可能会有所帮助。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi