This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:信息

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507DGQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1624381/sn6507-information

器件型号: SN6507

尊敬的团队:

您能告诉我最大值 允许的负载电流。

您能和我分享任何提供正负输出的应用手册。

您对此 IC 有任何最坏情况计算吗 ?

 

谢谢您、

Teajsri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejasri:

    请查找以下输入:

    1.允许的最大负载电流为 500mA。

    2.我们有 SN6507DGQEVM EVM 板、该板配置为提供正负输出。 您可以参阅其用户指南。  

    i.链接至 EVM 产品文件夹: — : //www.ti.com/tool/SN6507DGQEVM

    3.您可以使用 Webench Power 设计工具进行计算 —  webench.ti.com/.../12

    如果您还有其他问题、请告诉我

    谢谢、

    Prateek