This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:WCA

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1624897/sn6507-wca

器件型号: SN6507

尊敬的团队:

我从事 SN6507 推挽式变压器驱动器的最坏情况分析。 我需要有关 IC 内部所用 MOSFET 的信息。

您能给我提供 MOSFET 器件型号、以了解不同温度(–40°C、25°C、125°C) 下的 RDS 值、因为它随温度变化。

 

 

谢谢您、

Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejasri:

    我认为我们不能分享内部元件的详细信息。 数据表中的最大 RDS 为 1 Ω。 但我会确认器件型号

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prateek、

    是(如果您可以共享器件型号) 表上登记、

    谢谢您、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejasri:

    数据表中给出了不同温度下的 RDS 值。

    请检查-  图 6-10. Ron 与结温间的关系、 这里的 Ron 仅是 RDS

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。