This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:将 ISO7762 用于具有隔离式 ADC 的多从器件 SPI 总线

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762, ISO7741, ISO6463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1624300/iso7762-using-iso7762-for-multi-slave-spi-bus-with-isolated-adcs

部件号: ISO7762
主题中讨论的其他器件: ISO7741ISO6463

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与客户分享此 E2E 帖子、以便他们可以在需要时回复。

多个 SPI ADC、在 CPU 和每个 ADC 之间进行数字隔离。

系统详细信息•:ADC 总数:4.

每个 ADC 需要 6 个信号 4 个正向(SCLK、MOSI、CS,控制) 2 个反向 (MISO、DRDY)

设计计划: 4 个 ADC 将共享同一个 SPI 总线。

SCLK 和 MOSI 是所有 ADC 通用的。

每个 ADC 都有一个独立于 GPIO 的 CS。

每个 ADC 在 CPU 和 ADC 之间都有自己的数字隔离器。

对于隔离器选择:  ISO7762 看起来很合适、因为它提供 4 个正向通道和 2 个反向通道。

ISO7741 看起来也不错、它具有 tri 状态、但只有 4 个通道、因此需要另一个隔离器。

我担心的是多个隔离式从器件共享同一条 SPI 总线时的 MISO 信号。  未选择从器件时、其 MISO 线应处于高阻抗状态。 否则、多个隔离器输出可能会在主 MISO 线路上发生冲突。

1) ISO7762 是否将 ADC MISO 引脚的 Hi-Z 状态传递到主器件侧?

2) 在主 MISO 线路上可以将多个 ISO7762 输出连接在一起吗?

3) 对于具有隔离功能的多从器件 SPI、TI 建议采用哪种方法?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    请给我更多的时间来审查和答复。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    感谢您的等待、很抱歉耽误您的时间。

    [引述 userid=“432284" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1624300/iso7762-using-iso7762-for-multi-slave-spi-bus-with-isolated-adcs

    1) ISO7762 是否将 ADC MISO 引脚的 Hi-Z 状态传递到主器件侧?

    [/报价]

    不、不会。 ISO7762 的输出只能输出高电平或低电平状态、因此如果未提供输入、将处于默认状态。

    ISO646x 器件系列是 TI 最新一代 数字隔离器。 目前、我们已在 TI.com 上提供 ISO6463、但未来将提供其他通道型号。 我建议您查看隔离相关页面、并联系隔离 PME 团队以获取更多信息。

    [引述 userid=“432284" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1624300/iso7762-using-iso7762-for-multi-slave-spi-bus-with-isolated-adcs

    2) 在主 MISO 线路上可以将多个 ISO7762 输出连接在一起吗?

    [/报价]

    否、我们建议不要将数字隔离器的输出引脚连接在一起。 这会给隔离器增加额外的负载、并可能对隔离器造成损坏。  但是、可以将多个输入相互连接。 此外、一个输出信号可向多个 SPI 外设器件提供信号。

    [引述 userid=“432284" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1624300/iso7762-using-iso7762-for-multi-slave-spi-bus-with-isolated-adcs

    3) 对于具有隔离功能的多从器件 SPI、TI 建议采用哪种方法?

    [/报价]

    此 E2E 常见问题解答详细介绍了这方面的一些  信息:【常见问题解答】如何将 SPI MCU 连接到多个隔离式 SPI 节点? 

    突出显示的器件是 ISO7762、但这可以替换为之前问题 ( https://www.ti.com/product/ISO6463) 中提到的新一代数字隔离器

    此致、
    Aaditya.