This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111DWXEVM:MAC 上 ISOUSB111 的通信问题。

Guru**** 2978200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1625756/isousb111dwxevm-communication-issue-of-isousb111-on-mac

器件型号: ISOUSB111DWXEVM

你好。

我使用 ISOUSB111DWX 将全速 USB 信号隔离到 STM32F446。

我观察到一些非常不寻常的行为,在 Windows 主机上,而不是在 Mac 主机上,可以正确建立通信。

如果我在 MAC 主机和设备之间使用外部 USB 集线器、则可以建立连接、但没有连接则无法建立连接。

你有什么建议吗? 我可以通过电子邮件共享设计文件。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yiangos:

    感谢您的联系。

    为了清晰起见、当您说 MAC 时 — 您指的是 Apple MacBook、对吧?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yiangos:

    感谢您的确认。

    知道这一点确实很奇怪。 我们以前也没有听说过这样一个问题。

    从上面共享的所有输入来看、它肯定看起来像是对 MAC 内部 USB 驱动程序的依赖 — 遗憾的是,这是我们无法更改的,也无法通过打开 Mac 进行调试。

    对于 Windows PC 与 MAC 场景 — 您能否检查两者的 USB 驱动程序规格是完全相同还是不同?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我试着找出答案。

    我想知道 MAC 是否有一些比 PC 更严格的偏斜率或其他时序要求。 如果我能捕捉数据线轨迹、会有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yiangos:

    遗憾的是、我不能评论与 MAC 内部时序有关的任何内容。

    理想情况下、USB 时序要求由 USB-IF 标准决定。 请注意、ISOUSB 是一款符合 USB2.0 标准的器件、满足每个要求  

    如果我能捕捉数据线轨迹、会有帮助吗?

    我不确定我们是否可以对 MAC 执行任何操作、但工作设置与非工作设置之间的波形比较肯定有助于了解和了解导致通信故障的原因。

    提醒一下 — MAC 的这个问题是 100%可重复的、对吗? 这在自然中不是随机的、对吧?

    此致
    Varun