This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW6441:温度对 ISOW6441 传播延迟的影响

Guru**** 2924440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW6441, ISOW7741, ISO7741, ISO6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1624796/isow6441-impact-of-temperature-onto-isow6441-propagation-delay

器件型号: ISOW6441
主题中讨论的其他器件: ISOW7741ISO7741ISO6441

尊敬的 Texas Instruments:

我正在查看 ISOW6441 的数据表、但我无法详细介绍 ISOW6441 的工作温度与传播延迟之间的关系、也无法提供图形解释。  

我是否可以寻求帮助来获取此类详细信息(尤其是 V_DDL = 2.5V、V_ISO = 5V 时)。

PS:类似的详细信息、例如 ISOW7741 数据表中提供的信息、对我来说非常有用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:  

    感谢您联系我们。 目前、我们只有数据表中显示的表格。 感谢您提请我们注意这一点。 我建议在下一次数据表更新中添加此曲线。  

    我查看了 ISOW7741 和 ISO7741 数据表、 两种器件的传播延迟时间与自然通风温度间的关系曲线相似。  

    因此、您可以使用 ISO6441 图 6-16。 传播延迟时间与自然通风温度间的关系、作为 ISOW6441 器件的表示。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您将此信息添加到下一次数据表更新中。 这会很有帮助。  

    目前、对于 ISO6441、每个通道的输入电压值相同、因此我很难进行进一步分析、因为我的设计要求每侧的电压不同。

    我在数据表上查看了 ISOW7741 和 ISO7741、两个隔离器之间的行为似乎有很大不同(因为低温与高温之间的传播延迟范围很大)。 因此、我更希望获取 ISOW6441 的数据、而不是参考 ISO6441

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:  

    感谢您告诉我。 ISOW6441 仍在 TI.com 上的“预发布“下进行采样。  ISO6441 使用相同的隔离技术、因此请立即使用。 在  今年晚些时候、可以添加更多数据作为 ISOW6441 交换机投入全面生产。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOW6441 何时将切换到全面生产的任何估算日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    由于机密性、我们不能公开披露日期。

    让我们私下聊天。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题作为已通过电子邮件发送给 Keith 的地址。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Varun。  
    我将继续单击“此问题已解决“。