This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:持续直流工作电压

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1626424/iso7741-continuous-dc-working-voltage

器件型号: ISO7741
主题中讨论的其他器件: ISO6441

对于高侧电流测量、需要使用隔离式电源和数据路径。 考虑到集成电源的应用原因、该器件是理想选择。  

连续直流工作电压是否有任何规格? 在我的应用中、根据测量设置、几分钟内电压可能高达 175V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  

    数据表中绝缘规格表下提供了直流工作电压:

    VIOWM 规格因您使用的 ISO7741 封装而异。 我们还提供 ISO6441、这是我们最新一代的数字隔离器、支持高达 150Mbps 的速率: https://www.ti.com/product/ISO6441

    此致、
    Aaditya.