This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:GND 引脚上的电流检测

Guru**** 2905050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1620119/sn6505b-current-sensing-on-gnd-pin

器件型号: SN6505B
主题中讨论的其他器件: SN6501

需要知道是否可以通过在引脚 4 和 GND 之间放置一个电流检测电阻来监控 SN6505B 变压器驱动器的电流。  如果这样做、会影响 IC 的运行。  如果可以在引脚 4 和 GND 之间使用一个电阻器、则可以使用的最大值是多少。  使用 1 欧姆电阻器、但可以使用较小的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    是的、您可以通过在引脚 4 和 GND 之间使用电流检测电阻器来监控电流。 但确保使用低于 0.1 Ω 的电阻器。  

    如果使用 1 Ω、则 IR 压降会很高、这将影响初级绕组上的等效电压。

    如果您还有其他问题、请告诉我

    谢谢、

    Prateek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prateek、一定会试试的。

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prateek、还有一个问题要问您。  我将使用 SN6501 SPICE 模型进行一些仿真。 似乎、如果我在引脚 4 和引脚 5 与 GND 之间放置一个 0.1 Ω 的电阻器、则在该电阻器上看不到任何信号。  您能为我确认一下吗?  您恰好有 SN6505B 器件的 SPICE 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    我认为您需要使用放大器来检测电阻器上的电流。  
    是的、我们确实有 SN6505B SPICE 模型 — 请在 SN6505B 的产品文件夹中找到它 ( https://www.ti.com/product/SN6505B?keyMatch=SN6505B&tisearch=universal_search&usecase=GPN-ALT#design-tools-simulation )

    此外、如果可能、您还可以向我发送您为 SN6501 设计的仿真设置、我也会尝试复制此设置

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prateek 尝试在 LTspice 中运行 SN6505B、在切换时 D2 和 D1 似乎不会接地、有任何建议。  我知道你们有 PSpice for TI、但更喜欢在 LTspice 中进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prateek、像 SN6505B 一样、在开始运行之前需要大约 4.9ms。  然后试用一下、看看它是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    当您获得结果时、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prateek,

    我在每个变压器初级桥臂中已经有 49.9 Ω 电阻、以降低电流、并在引脚 4 与接地之间有一个 1 Ω 电阻。  我将变压器和 SN6505B 关断+5V。  我看到 1 欧姆电阻器上的电压大约为 100mA。  一切似乎都正常工作、并且通过 1 欧姆电阻器获得了良好的信号。  获取电路的快照、但无法确定如何将其附加到回复中。

    同样在仿真模型中、如果我在 SN6505B 引脚# GND 与电路接地之间放置一个 1 Ω 电阻器、那么它上没有信号。  不确定他们是否可以对模型执行任何操作、从而使其与实际零件一样工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    最好知道您能够使用 1 欧姆电阻器来感测电流。  您可以向我发送仿真文件和具有 1 欧姆电阻的电路快照。 在我的电子邮件:- p-verma1@ti.com 我会尝试检查什么是模拟问题.

    谢谢

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prateek,

    尝试向您发送模拟、但不断收到消息“无法交付“。  我在电子邮件中附上了一个.zip 文件。

    错误如下

    错误:

    550 5.0.350 电子邮件中的一个或多个附件是收件人组织不允许的文件类型。

    消息被拒绝者:

    IA3PR15MB6724.namprd15.prod.outlook.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prateek,

    给我发一封电子邮件、我会回复它、也许这会起作用。

    larry.gunseor@generac.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有一个网站,我可以丢弃文件,然后你可以抓取它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    如果在电子邮件发送时出现错误。 您可以将其发送到此处。 之前在本网站上载文件时出现问题、但现在已解决。

    谢谢、

    Prateek