This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:ISO1228 断线电阻器 (RIWB)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1627531/iso1228-iso1228-wire-break-resistor-riwb

器件型号: ISO1228

我正在设计具有断线检测功能的 ISO1228 输入级。 抱歉、我 不清楚断线电阻器 (RIWB)。

我想把这个电阻放在板上。 是用作 R151 的下拉电阻器、还是 信号输入与传感器电源之间的上拉电阻器?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele、

    感谢您联系我们。

    RIWB 是传感器的电阻、通常不会在 ISO1228 PCB 上。 许多 PLC 传感器都有一个内部电阻、ISO1228 使用该电阻指示传感器在关闭状态下已连接并工作。 以开关为例、当传感器打开或闭合时、ISO1228 将具有输出。 但是、当传感器处于关闭或开路状态时、这看起来就像导线断开或断开一样。  

    因此、传感器可能具有 与开关并联的电阻。 有了此电阻、开路开关将会产生一些电流、ISO1228 可以检测到这些电流、以便检查传感器是否仍处于连接状态。   应用中使用的 RIWB 应接近计算值。 RIWB 是根据以下公式计算得出的断线电阻:RIWB =(VINX –2V)/IWB - RTHR。

    此致、
    Andrew