This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:ISOUSB111DWXR 认证状态

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1627566/isousb111-isousb111dwxr-certification-status

器件型号: ISOUSB111

您好:

我想知道 SSOP 封装的认证流程现在是否已经完全完成、如果没有、与 SOIC 封装相比缺少哪些证书。

我已经看过关于 DIN EN IEC 60747-17 证书的帖子、现在想知道如何获取其他证书。

真诚的 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    感谢您联系我们。

    两种封装的产品文件夹和数据表中都提供了器件证书。  

    请告诉我缺少哪些证书。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想只有 CQC 证书没有提及 ISOUSBDWX 部分。

    还是我错过了一些东西?

    真诚的 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅随附的 ISOUSB111DWXR CQC 证书。 我也会将其发布到产品文件夹。

    谢谢、
    Saleem Marwat

    e2e.ti.com/.../CQC-Certificate-for-ISOUBS111DWXR.pdf