This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:我们是否可以将 LM25183QNGURQ1 而非 LM25180QNGURQ1 用于功能 FA?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1627789/lm25180-q1-can-we-use-lm25183qngurq1-instead-of-lm25180qngurq1-for-functional-fa

器件型号: LM25180-Q1

您好:

 

我想问一下、当 FA 引擎没有 LM25180-Q1 时、是否可以使用 LM25183QNGURQ1 器件而非 LM25180QNGURQ1 进行功能 FA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lily、

    是的、对于功能 FA、您可以使用任何器件。 请注意、它们之间的唯一区别是内部峰值电流限制。

    谢谢、

    Hareesh。