This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240M:固定 100MHz 时钟输入/输出情况下的附加抖动规格

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7240M, ISO6041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1629750/iso7240m-additive-jitter-spec-in-case-of-fixed-100mhz-clock-input-output-case

器件型号: ISO7240M

您好:

我的客户希望将 ISO7240M 用作隔离式时钟缓冲器、输入/输出不是数据流、它们只是固定的 100MHz 时钟。
在这种情况下、TI 认为将添加多少附加抖动?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hirano-San,

    感谢您联系我们。 我  在此推荐 ISO6041、因为这是我们的全新器件、可支持理想的时序规格、时钟抖动为 5ps。  

    ISO7240M 规格 150MHz 信号时的典型 PRBS 抖动。 数据表本身没有时钟抖动。 我们预计时钟抖动比 PRBS 抖动规格低一个数量级。  

    此致、
    Andrew