This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33410-Q1:直流/直流转换器请求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP020515D, DCP021212D, SN6507, UCC14140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1629289/ucc33410-q1-request-for-dc-to-dc-converter

器件型号: UCC33410-Q1
主题中讨论的其他器件: DCP020515D、DCP0212D、 SN6507UCC25800UCC14140-Q1

我们需要具有以下规格的隔离式直流/直流转换器:

  • 输入:5V、输出:3.3V、额定电流为 400mA 或更高、最低效率为 80–85%。
  • 此外、我们还需要一个具有 12V 输入以及+5V 和–5V 双路输出的隔离式直流/直流转换器、最低效率为 80–85%。

    请推荐符合上述所有要求的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在跟进我的上一封邮件。 请提供更新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arshad、

    对于具有集成变压器的器件、请 以大约 80%的效率检查 DCP020515D。

    SN6505 带有外部变压器、非常适合这种设计规格。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要一个具有 12V 输入以及+5V 和–5V 双路输出、最低效率为 80–85%的隔离式直流/直流转换器。  请推荐 满足上述所有要求的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arshad、

    请检查 DCP021212D。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    DCP021212D 器件满足所有要求;但其效率低于 80%。 您能否推荐规格相同但效率高于 80%的替代器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arshad、

    带集成变压器的 器件目前可提供 DCP021212D。

    SN6507 通过外部变压器实现了更高的效率。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    对于+/–5V 输入电压为 24V、但我们需要 12V 的输入电压

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arshad、

    是的、您是对的。 对于 12V 输入、当前没有可用的选项。 如果效率要求高于 80%、请考虑将 SN6507 或 UCC25800 与外部变压器配合使用。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    效率目前并不是一项要求。 是否有任何器件接受 12V 输入并提供±5V 输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arshad、

    请查看 UCC14140-Q1。

    谢谢。