This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:15V 输出逻辑电平的高速数字隔离、传播延迟可忽略不计。

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1629198/iso7721-high-speed-digital-isolation-of-output-logic-level-of-15v-with-negligible-propagation-delay

器件型号: ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISO6421

我负责在微控制器和栅极驱动器之间设计高速数字隔离。 MCU 输出为 3.3V、 但栅极驱动器需要 15V 输出逻辑电平。 我还需要更低的传播延迟 (10ns - 50ns)。  
我正在尝试 为 仅提供逻辑电平输出 (3.3V 或 5V) 但无法满足拓扑需求的拓扑实现 ISO7721 IC、因此我的拓扑是否有任何解决方案、因为我找不到任何高速数字隔离 IC。 iso7721.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeta:

    感谢您的联系。

    如果数字隔离器是您要寻找的主要器件、其中输出电压适用于通用逻辑信号电压、ISO6421 器件是一个不错的选择。 该器件是我们的新一代隔离器、支持高达 150Mbps 的速率: https://www.ti.com/product/ISO6421

    如果您说需要获得隔离器的 15V 输出电压、隔离式栅极驱动器可能是您的理想选择。

    此致、
    Aaditya.