This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:有关 ISO7421AQDRQ1 的问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7421, ISO6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1627112/iso7421-question-regarding-iso7421aqdrq1

器件型号: ISO7421
主题中讨论的其他器件: ISO6421

您好、

关于 ISO7421AQDRQ1 隔离器、可以在电源电压为 0V 时长时间在隔离器的输入端放置 3.3V 电压。 它不会引起老化?  

输入引脚的绝对最大额定值为 6V、但建议的输入引脚高达 VCC。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahar:

    如下表所示、器件的绝对最大额定值指出 INx 引脚上的电压不应超过 VCCx+0.5。 这意味着、如果 VCC = 0V(电源关闭)、则 INx 最多只能为 0.5V。 因此、如果输入超过 0.5V、则违反了绝对最大额定值、并可能损坏 ISO7421 器件。  

    如果您希望在电源关闭时施加输入信号、ISO6421 会是一个不错的选择。 ISO6421 是我们最新一代的数字隔离器、支持 150Mbps 的速率、具有过压容限输入、即使在电源关闭时也可以施加输入信号: https://www.ti.com/product/ISO6421

    有关过压容限输入的更多信息、请查看 使用过压容限输入保护数字隔离器。 本文档提供了更多信息、资源和器件建议、具体取决于您的需求。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播、  

    根据 数据表、无论 VCC 电压如何、输入电压都可以为 6V:

     

    您的意思可能不是汽车领域 (Q) 的器件? 我使用的 PN 是 ISO7421AQDRQ1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahar:

    感谢您对器件型号的说明。 我知道数据表对于 VI 规格具有不同的表示法。 ISO7421AQDRQ1 不支持过压容限输入。 由于此器件旧得多、我们建议仍 采用 ISO6421。 该器件具有更好的数据速率以及更现代的技术、可提供更好的绝缘规格。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在数据表中写入 ISO7421AQDRQ1、为什么它不支持过压容限输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahar:

    我在数据表中没有看到过压容限输入、您能给我展示一下您指的是什么吗? 请记住、数据表的版本要旧得多、自 2013 年以来没有修订。  

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的地方是在上面的谈话与我分享的桌子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahar:

    正如我之前提到的、该器件和数据表都很旧。 我将再次与我的团队核实、但我之前的答案仍然有效。   ISO7421AQDRQ1 不支持过压容限输入。 由于此器件旧得多、我们建议仍 采用 ISO6421。

    此致、
    Aaditya.