This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:VISOOUT 滤波

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1629410/isow1044-visoout-filtering

部件号: ISOW1044

数据表第 36 页上的图 13-1 展示了 VISOOUT 和 GND2 上的两个铁氧体磁珠 (FB1、FB2)。 我不打算使用该电源(VISOIN 以外)为任何外部电源供电。  

我可以在没有这两个磁珠的情况下进行设计吗? 当不使用这两个磁珠时、是否有任何有关 EMC 辐射的文献?  

谢谢、
马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的联系。

    即使为 VISOIN 供电、也需要 FB1 和 FB2 来滤除内部直流/直流转换器的噪声。

    没有铁氧体磁珠是 ISOW1044 EMC 性能的要求、因此我们没有任何没有铁氧体磁珠的文献。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会把他们放下!