This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8600:用于了解最大开关速度

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1628730/isom8600-to-know-the-maximum-switching-speed

器件型号: ISOM8600

您好、

 

在我的一个应用中、我计划使用 IC。 我想知道 S1 和 S2 之间的最大和最小开关频率以及最大工作电压。

 

此致、

Vignesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:  

    感谢您联系我们。 如您所注意到的、ISOM8600 用于开关负载电阻器和其他输入。 它的开关性能与隔离式开关的特定接口标准无关。 因此、未严格定义最大和最小开关频率。

    以下开关特性表可用于使用 F_max = 1/(TON+TOFF)= 2.5kHz 提供最大开关频率。 此计算仅包括导通和关断响应时间、我建议增加应用需要将导通和关断置为有效的时间。 添加这些保持时间将产生更适合您的应用的正常裕度。  

     

    此致、
    Andrew