This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1643:将 ISO1643 用作双通道 I2C 隔离器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1641, ISO1642, ISO1643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1630898/iso1643-using-iso1643-as-two-channel-i2c-isolator

器件型号: ISO1643
主题中讨论的其他器件: ISO1641ISO1642

您好、

I´ve 用于隔离 2 条 I2C 总线。  

是否可以将两个双向路径 SDA1 (2)/SCL1 (2) 用于数据、并将单向 GPIO 通道用于时钟 (SCL)(就像 ISO1641 的工作原理一样)?

此致、

Achm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    因此、如果我理解正确、您需要像下图所示进行连接。

    请注意每个通道的方向性。 因此、假设 SCL 通道都是固定方向(并且方向相同)、那么此设置将起作用。  

    如果 SCL 线方向不同、情况也是如此、但只需要使用 ISO1642 而不是 ISO1643。  

    但是、简单地说、是的、如果您要使用我下面的图表(并且隔离器同一侧的数据线共享接地基准)、那么就适用了。  

    出于好奇心、我可以问为什么您的两条独立 I2C 线路彼此相邻吗? 而不是通过单个 I2C 传输所有数据?

    此致、
    Michael