This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:变压器与 SN6505B 搭配使用

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1631320/sn6505b-transformer-used-with-sn6505b

器件型号: SN6505B

我想设计一个+5V 至+/–12V(最高+/–15V)范围的低噪声测量电源。

模拟工程师电路:用于高压数据转换器的+5V 电源精密+/–15V 电源电路。
电路中用于将第 1 页上的 5V 升压至±15V 的变压器列为 760390015。

数据表:SN6505x 用于隔离式电源的低噪声 1A 变压器驱动器。

本文档(29 页)说明以下内容:
760390015 的 TURNSRATION 为 1:2.1、应用为 3.3V→5V、100mA、SN6505B。

电压各不相同、正确吗?


USB 总线电源是 500mA for USB 2.0、而 900mA for USB 3.0。
如果将 5V 升压至+/–15V 的电路可以处理+5V/4.5V 900mA、则可以获得 100mA 的输出电流。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kiyoshi、

    我的理解是 、您希望设计一个从 5V 输入到 (12V - 15V) 输出的低噪声测量电源。  

    760390015 变压器将不适合您的应用、因为它的匝数比为 1:2.1、小于 15V 输出所需的匝数比

    若要为您的设计选择合适的变压器、请使用 TI 提供的变压器参数计算工具

    链接 —  https://www.ti.com/product/SN6505B#design-tools-simulation

    电压不同、这是正确的吗?

    您在这里讨论的是哪些电压?

    USB 总线电源是 500mA for USB 2.0、而 900mA for USB 3.0。
    如果将 5V 升压至+/–15V 的电路可以处理+5V/4.5V 900mA、则可以获得 100mA 的输出电流。 这是正确的吗?

    是的、使用+5V/时 900mA、您可以在 15V 时获得 100mA 的输出电流

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Prateek