This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720-Q1:ISO772x、ISO642x 键控频率和发射

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1631048/iso7720-q1-iso772x-iso642x-keying-frequency-and-emissions

器件型号: ISO7720-Q1

在我的设计中、我计划使用 ISO772x 或 ISO642x 器件在高电压范围内转换数据、同时在同一 PCB 上附近运行一个宽带低噪声超声波放大器。 考虑到放大器带宽可扩展至 1GHz、并且在给定 50+dB 增益的情况下输出信号上会显著出现辐射发射、我很担心载波的键控频率是多少。 我也很好奇、这些器件的 EMI 降低技术包括什么、以及调制振荡器在传递数据时是自由运行还是仅处于活动状态。 这些器件系列中的任何一个是否具有比其他系列更低的辐射发射?

如果考虑到这些要求、这些器件不合适、您是否会推荐其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    感谢您的联系。

    很高兴听到您正在考虑将 TI 数字隔离器用于您的应用。 ISO77xx 和 ISO64xx 器件系列的开关键控 (OOK) 频率彼此不同。 ISO77xx 器件系列的 OOK 频率为~450MHz、而 ISO64xx 器件系列的 OOK 频率为~1.5GHz。

    这些器件系列具有完全不同的架构、ISO64xx 器件系列是我们目前提供的新一代数字隔离器。 ISO64xx 器件还针对发射进行了优化、并支持高达 150Mbps 的速率。

    此致、
    Aaditya.