This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:申请 ISO3082DW 的 PCN/勘误表和制造日期验证

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1632273/iso3082-request-for-pcn-errata-and-manufacturing-date-verification-for-iso3082dw

部件号: ISO3082

我想申请针对以下器件的任何可用勘误表或产品变更通知 (PCN):

我们生产中的电路板在电流消耗方面表现出差异、我们怀疑这可能与元件生产日期代码的差异有关。

您能否确认以下生产日期代码的制造年份?

33ACEKT

57CYG8K

99CDP3T

58CP36K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasi、  

    感谢您联系我们。 这是最新 的 PCN 、它增加了一个制造基地、以便更好地满足全球需求。  

    前两位数字对应于设备的年份和月份。 整个批次跟踪代码遵循以下格式。  

    YMLLLLS:

    • Y =年(例如 1 = 2001、2 = 2002 等)
    • M =月(例如 1 = 1 月、2 = 2 月...9 = 9 月、A = 10 月、B = 11 月、C = 12 月)
    • LLLL =独立组件编号
    • S =组装地点代码。   

    33ACEKT 的生产日期代码为  Y = 2023、 M = 3 月。 其他器件采用相同的格式。  

    我假设具有不同电流消耗的器件是 2025 年的新器件 (57CYG8K 和 58CP36K)。 由于制造位置不同、这些电容器的规格会略有不同;但是、所有这些规格都应符合数据表规格。  

    此致、
    Andrew