This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:反向使用 Wurth 变压器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1631801/sn6507-using-a-wurth-transformer-in-reverse

器件型号: SN6507

我的应用在大约 400mA 时需要 5V 电压、在低电流下需要+/–15V 电压(每个约 10mA)。  我目前在现有设计中使用 Wurth 的 750319695 变压器、其匝数比为 1.75:1。  对于这个新设计、我会使用一个由 24V 电源电压供电的 SN6507 来驱动两个变压器。  其中一个变压器将产生大约 12V 的电压、我将使用降压稳压器将该电压降至 5V。  另一个变压器需要产生大约+/- 15V 或更高的双极输出。  我将使用全波整流器配置(非全桥,这会产生两倍的电压)。  我想尽量减少设计中的器件型号、因此想知道是否可以反向使用 750319695 变压器?  我不会驱动初级侧、而是驱动次级侧。  我意识到初级侧与次级侧之间存在一些线规等问题、但鉴于该电源所需的电流非常低、我想知道这是否可行?  我想以大约 500kHz 运行 SN6507、但我愿意使用另一个频率。

谢谢。此致、

GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该可以很好地工作。   Vµs 变压器的 6-4 引脚侧时,电压 — 时间规格为 20 μ s。  次级侧的电感为 195 µH 最小值、典型值为 309 µH。 700kHz 的频率可在变压器饱和以上轻松地运行。

    编辑:这是可行的,但我犯了一个关于匝数比的错误。  我忘记了次级的每一半都  由初级的一半驱动、因此次级的每一半都是 24V x 1.75。  我需要使用不同的变压器、或使用第二个 SN6507 并将电源电压减半。