This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:隔离式 I2C(通过隔离器 IC) 到)到 BQ76972

Guru**** 2918580 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247, BQ76972, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1634720/iso1640-isolated-i2c-via-isolator-ic-to-bq76972

器件型号: ISO1640
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010247BQ76972

我正在开发使用两个 BQ76972 器件的 32S BMS 设计、与 TIDA-010247 类似。

- BQ_bot 监测 1-16 节电池并通过分流器测量电流
- BQ_TOP 监控电池 17-32
- MCU 通信:
 -将 I2C 直接连接到 BQ_bot
 -隔离 I2C(通过隔离器 IC ) 到)到 BQ_TOP

问题:
当向系统施加降压转换器负载时、与 BQ_TOP 的通信失败(I2C 超时,无响应)。
负载移除后、通信正常工作。

观察结果:
- BQ_bot 通信始终保持稳定
-只有 BQ_TOP(通过隔离器)受到影响
-问题在负载切换时重现

问题:
1.在此设置中、开关噪声或接地漂移是否会影响通过隔离器的 I2C 通信?
2.在将 BQ76972 与隔离式 I2C 一起使用时、是否存在任何已知限制或建议?
3. I2C 超时或时钟延展是否会导致此问题?
4、是否有建议的调试步骤或硬件改进?

其他信息:
- I2C 速度:[100kHz]
-隔离器部件号: ISO1640BDR
-上拉电阻器:[4.7kR]

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam:

    感谢您联系并提供详细信息。

    我们从未遇到过任何有关 TIDA-010247 的问题、或者我们可以分享的 BQ76972 +隔离式 I2C 的任何已知明显限制

    为了调试该问题、我们需要检查原理图和布局。 此外、展示降压转换器实际如何连接到 ISO1640 的顶层系统方框图连接确实有助于我们更好地理解问题、从而提供嵌套步骤。

    请确保电源去耦电容器放置在距离 VCCx 引脚不超过 2mm 的位置、并且 GNDx 引脚在连接到 PCB 接地之前不应有任何长布线。

    此致
    Varun