This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:如需了解与 LSF0108 相关的电压转换器问题、请获取帮助

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0108, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1636627/lsf0108-need-help-on-lsf0108-related-queries-for-voltage-translator

部件号: LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXB0108、TXS0108E

您好...团队

 

请 请参阅 e2e 主题、我们需要进一步说明-> LSF0108:查询与下拉和逻辑电平相关的信息 — 逻辑论坛-逻辑 — TI E2E 支持论坛 

应用程序需要 8 位器件、而不是 single-bit 器件。 原理图中显示的一个通道是实现级别的表示。 在实际应用中、他们有几乎 56 到 60 个 I/O、因此板载 8 个器件。

 

请 建议使用合适的器件来代替 LSF0108、因为此器件不符合匹配其现有硬件的要求。  

规格:-

1)。 电平转换-->3.3V 至 5.0V 和 5.0V 至 3.3V(双向)

2)。 自动方向必须可用。 -方向信号没有控制信号可用。

3)。 相同的 GPIO 应用作输入和输出。

 

此致、

Mitesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh,

    下拉配置的要求是什么? 客户是否需要具有特定的价值? 其他两个 8 通道自动双向转换器是 TXS0108E/TXB0108、两者都对外部下拉电阻很敏感、但如果选择的值较弱>50k Ω、则更宽容。

    以下是一个应用手册、了解有关此用例的更多详细信息: www.ti.com/.../scea054a.pdf

    此致、

    插孔