This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212 反极性电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1636476/iso1212-iso1212-reverse-polarity-voltage

器件型号: ISO1212

ISO1212 的数据表说明极性保护为±60V。  

当 Rth 选择的 Vin max 超过 60V 时、极性保护也会增加?

如果我想提高反极性保护、能否添加一个与 FGND 串联的外部二极管以提高耐受电压?

谢谢您、

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    感谢您的联系。 请在下面找到我的意见。

    60V 限制的根本原因在于:-> ISO121x 器件在 SENSE 和 IN 引脚上相对于 FGND 的额定电压为 60V、这不能增加或修改、即使在为更高 VIN 选择>60V 的 RTHR 情况下也是如此。

    有关增大 VIN_MAX 和使用可选 TVS 二极管的详细了解(图 8-8)、请参阅数据表中下面提到的两个部分:

    1. 8.2.1.2.1 设置电流限制和电压阈值
    2. 8.2.1.2.4 设计用于输入电压大于 60V 的情况

    此致
    Varun