This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01599:针对 STO 功能的 IEC 61800-5-2 认证 — 是否可以在无需额外微控制器的情况下实现?

Guru**** 2892880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1633901/tida-01599-iec-61800-5-2-certification-for-sto-function---can-it-be-implemented-without-additional-microcontroller

器件型号: TIDA-01599

尊敬的 exparts:

我的客户需要获得>1MW 电机驱动系统的 IEC 61800-5-2 认证、他们 只想实现 STO 功能。

我的问题是:

  1. 是否需要使用单独的安全 MCU 来实现 STO 功能以符合 IEC 61800-5-2 标准?

  2. 如果可能、他们希望在更少的额外元件下实现此目的、理想情况下不添加另一个 MCU。 是否有任何参考设计或推荐的解决方案可以实现这一目标?

我正在寻找最具成本效益且简单的解决方案、以便在保持系统可靠性的同时实现合规性。  非常希望提供任何指导、参考资料或应用手册。

感谢您的支持。

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    您能支持这一点吗?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    如果您是我应该联系的合适人员、请告诉我。

    此致、
    Hiromu