This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:CAN 总线隔离

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1637663/iso1042-can-bus-isolation

器件型号: ISO1042
主题中讨论的其他器件: ISO6441

你(们)好

您能否为以下原理图提供有关 CAN 总线隔离产品的建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    感谢您的联系。
    目前、我们在两侧都没有用于隔离 CAN 总线的单芯片解决方案、我相信业内目前没有此类器件。 这需要使用两个隔离式 CAN 器件(例如 ISO1042)以及两个 CAN 器件之间的 MCU 来完成。 如果这对您有用、请告诉我。

    或者、您可以稍微修改设计、以简化系统。 F81605N 似乎是 USB 转 CAN 转换器、如果您可以使用 USB 转 UART 或 SPI 收发器、那么您可以使用数字隔离器 (ISO6441) 或隔离式 CAN (ISO1042) 来隔离信号。

    请告诉我、如果有任何这些功能适合您、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao