This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742-Q1:原理图审阅

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1635472/iso6742-q1-schematic-review

器件型号: ISO6742-Q1

尊敬的团队:

我在电路板中使用隔离器 ISO6742QDWRQ1。

请查找随附的原理图并提供反馈。

ISO6742QDWRQ1 - DIO isolator.pdf 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    原理图看起来很好。 我只有 1 个建议:

    • 确保电源电容器放置在距 VCC 引脚 2mm 的范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的反馈。

    共享原理图中使用的 TVS 二极管是否正常或存在任何其他建议。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我认为 TVS 二极管没有问题。