This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:检查原理图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1638487/isousb211-check-the-schmatic

器件型号: ISOUSB211

您好先生  

我们选择 TI/ISOUSB211 作为 USB 隔离器

你能帮助检查原理图吗?

USB isolator.pdf 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的联系。

    请在下面查看我的评论:

    1. 由于 VBUS 和 VCC 都连接到 SIDE1 以及 Side2 上的 5V 电压、因此 V3P3Vx 和 V1P8Vx 无需连接到任何其他外部电源。
      1. 我希望这个问题得到处理、因为从共有的原理图连接中看出来并不清楚
    2. 未正确为两侧的 V1P8V 选择电源电容值。
      1. 有关要放置的正确电容器值、请参阅 ISOUSB211 EVM。

    此致
    Varun