This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:引脚 7 NC 您能否确认封装内部未连接到引脚、以便我可以替换 ADUM6400?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1639367/isow7840-pin-7-nc-can-you-confirm-inside-package-it-s-not-connected-to-the-pin-so-i-can-replace-adum6400

器件型号: ISOW7840

E2E、  

 

插针 7 NC 您能否确认封装内没有连接到插针以便我可以替换 ADUM6400?  

 

谢谢您、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是、PIN7 未连接到任何内部点。

    请求在涉及内部器件详细信息的内部论坛中发布此类问题。

    此致
    Varun