This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】SN650xx 常见问题解答

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, SN6505B, SN6505A-Q1, SN6501-Q1, SN6505A, SN6505B-Q1, SN6507-Q1, SN6501, SN6505D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1639973/faq-sn650xx-faqs

主题中讨论的其他器件:SN6505A-Q1SN6501-Q1、SN6507、 SN6505A、SN6505B SN6505B-Q1SN6507-Q1SN6501SN6505D-Q1

SN650xx 系列 — 常见问题解答 (FAQ)  

本主页介绍了与 SN6501、SN6501-Q1、SN6505A、SN6505A-Q1、SN6505B 和 SN6505B-Q1、SN6505D-Q1、SN6507、SN6507-Q1。

常见问题解答  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.在 SN650xx 设计中如何减少 EMI 和开关节点振铃?

    以下优秀实践可缓解电磁干扰 (EMI) 和开关节点振铃:

  • 根据需要在变压器初级节点或开关节点上添加 RC 缓冲电路、以抑制高频振铃。 请参阅应用手册
  • 严格遵循 数据表第 11 节“布局“中给出的 PCB 布局指南。
  • 将一个 0.1 µF 陶瓷去耦电容器靠近 SN650xx 器件的 VCC 引脚放置。
  • 将 10 µF 大容量电容器放置在靠近变压器初级电源引脚的位置。

    正确的元件放置和较短的返回路径对于更大限度地降低噪声至关重要。

 

2. SN650xx 器件能否驱动多个变压器?

    是、但有一些限制:

  • 并联连接:SN650xx 器件可以并联驱动多个变压器、前提是总初级电流保持低于器件指定的初级侧电流驱动能力。
  • 系列连接: 不建议使用变压器的串联连接。 这种配置可能会降低整体效率、并可能导致过热和可靠性问题。

 

如何为 SN650xx 设计选择变压器?

   选择变压器对于性能和可靠性至关重要。 使用以下方法:

  • 利用  SN6501 产品页面上提供的 TI 变压器计算器工具。
  • 请遵循  器件数据表中概述的详细变压器设计和选择过程。

 

4.为什么有些设计中会出现开关停止或闩锁行为?

   如果观察到开关停止或闩锁行为、则最常见的原因是外部时钟信号无效或不稳定。

   推荐解决方案:

  • 在 CLK 引脚上使用小于 100 pF 的电容值。

   原因:

SN650xx 器件数据表

与基于隔离式推挽式电源相关的 TI 应用手册

TI 评估模块

Spice 模型

CAD 符号、封装和 3D 模型