This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:信号完整性仿真所需的 SPICE 文件

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1640445/iso1452-spice-file-needed-for-signal-integrity-simulation

器件型号: ISO1452

进行信号完整性仿真时、需要 SPICE 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsa:

    目前、我们没有 ISO14xx 器件共享的 SPICE 模型。

    但是、我们确实有 IBIS 模型可用于仿真、它可在 TI.com 上的产品文件夹中找到

    此致
    Varun