This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540-Q1:启动时间和布局建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1640957/iso1540-q1-start-up-time-and-layout-recommendation

器件型号: ISO1540-Q1

您好 Exerpt,

我们的客户有两个问题。

首先、我们应该等待多长时间才能从为两个 VCC 供电开始通信?
我想这应该是 UVLO 恢复时间、但我想确保以防万一。

其次、图 10-1 中的布局建议的主要表现是什么?
如果是隔离问题、他们可能会忽略它、因为他们不需要实际隔离。
不过、如果是从噪声和稳定运行的角度来看、他们应该考虑该建议。
此外、ISO1540-Q1 采用 OOK 还是边缘通信?

 

最好的餐厅
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    感谢您的联系。

    是的、可以忽略此参数。

    SIDE1 和侧 2 之间的间距主要应保持在器件的 CPG/CLR 处、以达到主要的高压隔离额定值。


    另外、ISO1540-Q1 是否采用 OOK 或边缘通信?

    这是基于 OOK 的器件。

    此致
    Varun