This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341FC:传播延迟详细信息

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1643180/iso7341fc-propagation-delay-details

器件型号: ISO7341FC
主题中讨论的其他器件: ISO6441

您好:
在 ISO7341 数据表中、我可以看到与开关特性相关的以下信息:
  • 针对 5V3.3V 电源的单独开关‑特性表
  • 传播延迟和上升/下降时间规格
  • 15 pF 负载指定的上升和下降时间
  • 图 11显示了 典型 传播延迟与温度之间的变化
基于此、我有几个问题:
  1. 混合‑μ A 电源运行:
    VCC1 = 3.3VVCC2 = 5V 的情况下、预期的 最小/典型/最大传播延迟是多少
    3.3V 和‑表之间使用最坏情况下的传播延迟 进行时序分析是否是一种合理的推荐方法?
  2. 传播延迟变化的来源:
    除了温度之外、此器件中传播延迟变化的主要影响因素是什么?
    是否有任何有关 Vcc 对最小/典型/最大传播延迟值的影响的特性数据或指导?
感谢您的支持。
此致、
João μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、 João、  

    感谢您的联系。 对于 3.3V/5V 的混合运行、传播延迟与输出侧 (VCC2) 的 VCC 密切相关。  

    如果 VCC2 = 5V、则传播延迟时间将更接近 5V 电源表(表 7.13)中的值

    此外、ISO7341 是 TI 的旧器件。 为了提高计时性能和可靠性、请考虑改用我们的最新一代 ISO6441 器件。 它将是 ISO7341 的引脚对引脚压降式替代产品。 您可以 在此处查看有关 TI.com 的更多信息

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    - Sara