This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8115:阈值时会发生什么情况?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1643103/isom8115-what-happens-at-threshold

器件型号: ISOM8115

如果我通过一个电阻器将正弦波信号连接到 ISOM8115 的输入端、以将其限制在 2mA 峰值、则它会一个周期四次转换 500uA 的 IFT 阈值电流。 在阈值处会发生什么情况? 是否表现良好? 可重复出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    ISOM8115 输入二极管在 500µA 处得到足够的正向偏置、并使输出晶体管导通。

    当 正向电流(输入)大于 ift 时、输出晶体管导通、允许集电极电流根据 CTR 跟随正向电流。
    当 正向电流(输入)小于 iFT 时、输出晶体管关断并使集电极电流变为零。
    当在输入端应用正弦波时、输出端会根据集电极电阻器的值产生相应的方波(或削波半正弦波)。

    让我知道你到底在想什么共犯,这样我就可以更好地评论,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao