This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:推荐产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1642801/isow1044-recommended-products

部件号: ISOW1044

你(们)好

您能否推荐合适的产品?

1、隔离电源 Vin = 5~65V RPM /输出 12V/电流低于 1A 或 5V 至 12V 也是可以接受的
2.隔离式 CAN 收发器 12V 电平
 
谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    请在下面查看我的意见、谢谢。

    1. 我们的产品组没有支持您列出的电压的器件。 请将这些问题发布到电源 管理论坛、他们可以推荐合适的器件。
      1.  电源管理论坛  
    2. 您的意思是询问 CAN 总线上能够承受 12V 电压的器件吗? 如果是、则 ISOW1044 可承受 CAN 总线上高达±58V 的电压、从而满足该要求。
      1. 如果您想要寻求 5V 至 12V 隔离式电源、那么它不支持、您应该在 电源 管理 论坛上发布您的问题。


    此致、
    Koteshwar Rao