This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110-Q1:MPN:ISOM8110DFGRQ1 — 贮存温度和最大结温

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1642531/isom8110-q1-mpn-isom8110dfgrq1--storage-temp-and-max-junction-temp

器件型号: ISOM8110-Q1

尊敬的团队:

请提供 MPN:ISOM8110DFGRQ1 的存储温度详细信息 、因为数据表中未提及、所以请帮助我们、并告知我们此器件的相关最大结温是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的联系。
    数据表的“绝对最大额定值“部分将最大结温指定为 150°C。 如果您仍然看不到、请告诉我。

    数据表中缺少贮存温度、请使用以下值。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao