This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33410:UCC33410 已通过 IEC 60747-17 认证

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1641309/ucc33410-has-the-ucc33410-passed-iec-60747-17-certification

器件型号: UCC33410

UCC33410 的数据表将 IEC 60747-17 列为计划的安全认证。 它现在是否通过了该认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zi Wang:

    这些器件的 VDE 0884-17 认证仍在进行中、但尚未完成。

    谢谢。