Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, ISO1430
器件型号: ISO1430
Thread 中讨论的其他器件: TLV3601、
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。
我们使用 ISO1430、TLV3601 和 1N914 IC 设计了一个 RS‑485 半‑双工中继器电路。 在原型测试期间、我们没有收到未正确接收到传输的预期数据、尤其是在 中高波特率(38,400 波特及以上)下。
发送数据:11 10 0001 0002 04 000A 0102 C6F0
接收数据: C4 08 01 0002 04 000A 0102 C6F0
标记为红色的已损坏
在较低的波特率下、通信是间歇性的、但性能会随着波特率的增加而显著下降。
由于原型硬件已经构建完成、我们希望避免使用不同元件完全重新设计、因此我们需要以下方面的指导:
- 可能是导致电流电路中出现此问题的原因
- 无论是调整、调优还是元件值变化都可以提高性能
- 使用现有设计实现 38,400 波特或更高波特率可靠运行的任何实用建议
随附的电路原理图供参考。

此致、
Danilo