This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200-HT:无法使用 TPS40200 设计隔离式降压转换器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40200-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1640938/tps40200-ht-unable-to-design-a-isolated-buck-converter-using-tps40200

器件型号: TPS40200-HT

我想设计一个输入电压范围为 16VDC 至 48VDC、输出为 5V/3A 的隔离式降压转换器。我选择了 TPS40200-HT 以进行高温运行。 您能帮助我使用该 IC 开发隔离式降压转换器的参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表中的应用 1 介绍了该器件实现 5V 输出的设计过程。 您可以使用该示例作为设计的基础、并根据需要修改组件。

    如果您对设计有任何具体问题、可随时提出。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joshua、
    感谢您的答复。 不过、我正在为我的应用特别寻找隔离式/反激式配置。 我找不到具有隔离式输出的参考设计。
    我正在为高温应用设计一款直流/直流转换器、其输入范围为 16V - 48V 直流、隔离式输出为 5V、3A。 能否提供有关如何使用 TPS40200-HT IC 实现隔离型反激式转换器的指导或参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haris:

    关于隔离式输出、您 可以对现有降压转换器使用 Fly-Buck 配置生成隔离式轨。 本应用手册详细介绍了如何设计此类元件、但我们没有专门针对您所选的 IC 的任何内容。  https://www.ti.com/lit/an/snva790a/snva790a.pdf

    除此之外、您还可以从 TI.com 上的反激式/ Fly-Buck 列表中进行选择: https://www.ti.com/product-category/power-management/flyback-flybuck.html

    谢谢您、

    Joshua Austria.