This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540 高频内部时钟?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1643607/iso1540-iso1540-high-frequency-internal-clock

部件号: ISO1540

大家好、产品的 EMI 测试存在问题。 我在 20MHz 和 280MHz 频率附近出现问题。 我想知道这款芯片是否具有某种内部时钟/载波频率、这可能会让我们对这些频率感到悲伤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    很遗憾听到您所面临的问题。

    ISO1540 的内部载波频率为~450MHz、因此、您看到的发射不太可能与内部载波有关。
    如果可能、请分享发射测试结果、以便我可以  再次检查和确认。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    从 200MHz 到 400MHz 的尖峰相隔~μ V 20MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    可以看到、基波发射峰值约为 90MHz。 这证实了观察到的发射不是 ISO1540 造成的、因为内部 OOK 频率围绕 450MHz

    此致
    Varun