This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:ISOUSB111 管理 DFP 侧断开连接的情况

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1643122/isousb111-isousb111-manage-disconnections-dfp-side

器件型号: ISOUSB111

您好、

我们正在设计具有 USB C 连接器的隔离式 USB 2.0 FS 工业外设。

MCU USB 内部 USB 模块配置为外设。

  • 隔离器的 DD 侧由内部 MCU 电源供电。
  • 隔离器的 DU 侧由 USB 电缆的 VBUS 供电。
  • 为了实现隔离、计划使用 ISOUSB111。

在我们的用例中、USB 主机无法轻松从 USB 外设访问、因此我们希望在任何情况下都无需重新连接 USB 电缆。

但我从数据表中可以看到:

“只要先检测到连接、任何一侧 (D+或 D-上拉至 3.3V) 都将成为下行侧。“

“当没有外设连接到 ISOUSB111 的下行侧时、DD+和 DD-引脚上的内部 15k Ω 下拉电阻会将总线拉至零、从而形成 SE0 状态。 [...]检测到连接后、ISOUSB111 器件会等待上行侧的主机/集线器置位复位“

 

我想更深入地了解 ISOUSB111 的角色检测机制:  

1) 如果 ISOUSB 的 DD 侧进行下电上电(未通电,然后通电)、而 VBUS 仍然存在、则角色是否会交换、我们的外设是否配置为主机? 在这种情况下、是否需要重新连接连接器? (如前所述,我们不想这样做)

2) 如果 ISOUSB MCU 的 DD 侧复位(因此 MCU 侧的 USB 总线暂时未驱动)、而 VBUS 仍然存在、则角色是否会交换、我们的外设是否会配置为主机? 在这种情况下、是否需要重新连接连接器? (我们不想,如前所述)(我们不想,如前所述)

 

感谢您的澄清、

Giacomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giacomo:

    感谢您联系我们 寻求支持。 请允许我们查看您的意见、明天回来联系您、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giacomo:

    感谢您联系并提供详细的意见

    我理解您的困惑点(下面的陈述),并通过一条陈述让我澄清 — 您在这两种情况下都很好,无需重新连接

    首先看到连接的任何一侧 (D+或 D-上拉至 3.3V) 都将变为下行侧。“

    首先、这个上拉电阻是一个外设操作。

    因此、在任何电源情况下、只要外设器件将 D+上拉至 3.3V(在用例中为 UD+)->该侧就会设置为外设

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Varun。

    隔离器 DU 侧连接到朝向主机的 USB 电缆。

    隔离器 DD+是连接到 MCU 的引脚、但它包括一个可配置的 1、5k Ω 上拉至 3.3V。

    如果我将 3、3V MCU 侧断电或 MCU 复位(如我的场景中所述)、上拉电阻器将不起作用。

    但正如我在文档中所读到的:

    在全速 (FS) 和低速 (LS) 模式下、当主机/集线器未在驱动上行侧的任何信号  时、并且下行总线处于 SE0 状态(DD+和 DD-都低于 VIL 阈值)的时间周期超过 TDDIS 时、则指示外设断开

    在 上述两种情况下、您能否确认、随着主机保持连接、USB 角色(即 DU 侧的主机、DD 侧的外设)在没有电缆重新连接的情况下保持正常?

    一个好处是:ISOUSB111 有状态图吗? 它不包括在数据表中。

    再次感谢您、

    Giacomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giacomo:

    感谢您提供详细信息。 我想在下面快速提到的一点是:

    隔离器 DD+是连接到 MCU 的引脚、但它包含一个可配置的 1、5k Ω 上拉电阻至 3.3V。[/报价]

    但 ISOUSB111 运行完全不需要这一点。 ISOUSB 集成了内部上拉电阻器。


    在 上述两种情况下、您能否确认、当主机保持连接时、USB 角色(即 DU 侧的主机、DD 侧的外设)无需重新连接电缆?

    在这两种情况下、DD MCU 将暂时断开、但一旦恢复电源、它将启动连接上拉电阻、从而再次将其配置为外设、因此不需要重新连接电缆。


    一个好处是:ISOUSB111 有状态图吗? 它不包含在数据表中。

    这是 TI 的机密 IP、无法分享。

    此致
    Varun

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    Giacomo