This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A:请求原理图审阅和故障分析支持

Guru**** 2932980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1645595/uc1843a-request-for-schematic-review-and-failure-analysis-support

部件号: UC1843A

您好、Texas Instruments 支持团队、

我们目前正在测试电源设计、并且观察到原理图在运行过程中出现故障。

主要问题是以下部件上的加热异常:

  • IRF640S MOSFET
  • R6
  • R7

在此设计中、我们使用的是 W ü Würth Elektronik 变压器 750311625。

您能帮助我们查看原理图并帮助我们确定导致故障和过热的可能根本原因吗? 我们非常感谢您在检查元件值、MOSFET 驱动、变压器连接、缓冲器网络和整体功率级配置是否正确方面提供的支持。

我们可以向您发送原理图。

提前感谢您的支持。

此致、
Oussama Dallali  

电源 600.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oussama:  

    请提供以下规格:

    输入电压

    -目标输出电压

    -目标输出电流

    -变压器的匝数比

    几个问题和观察结果:

    -你观察输出上的任何电压吗? 对于反激式转换器、原理图中所示的变压器点极性不正确。 您应该让 二极管从 变压器次级绕组的非虚线端子流出。  

    - RC 缓冲器中的 R6 和 R7 电阻非常小、这将导致关闭时开关节点波形的高钳位、但也会产生更多损耗。 您可以尝试将该电阻增加到每个大约 10k。