This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6441:可承受噪声

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1646862/iso6441-noise-withstands

器件型号: ISO6441

在 ISO7241 中、存在一个问题、即在施加 1GHz 脉冲响应(脉冲)时引入了噪声。 由于这据信是由基于边沿的架构导致的、因此我假设 ISO 7741/ISO 6441 通过采用 OOK 方法提高了抗噪性、并且不允许 1GHz 脉冲响应通过。 是否有任何有关脉冲响应的实际测试数据或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们不会执行您提到的任何脉冲测试。 但是、如果您可以回答以下问题、我可以尝试帮助解决任何问题:

    您的该器件最终用例是什么?

    您用于测量此噪声的测试设置是什么?

    谢谢、

    Ethan